This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:来自 TMS570LC4357开发套件的 SCI

Guru**** 2572995 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686240/ccs-tms570lc4357-sci-from-tms570lc4357-dev-kit

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

我将从另一个 TI 处理器系列移植到 TMS570LC4357。

之前的开发板将串行串行串行串行串行串行串行串行串行串行串行连接回作为 COM 端口的 USB。  

  在 TMS570LC4357开发板中、我已将 SCI 设置为9600波特配置、但 USB COM 上没有显示任何字符。

是否有类似的外设映射? 哪个 SCI 外设映射到 USB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已找到正确的 SCI1驱动程序全部设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB COM 端口始终使用 Launchpad 上的 LIN/SCI 或 LIN1/SCI1。