This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357的 DMA 示例

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686164/ccs-tms570lc4357-dma-example-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

我正在查看示例 HALCoGen_SCI_DMA 项目、并希望将其移植到 TMS570LC4357评估板中。

HalCoGen 文件用于 TMS570LS1227。

如何将项目转换为 TMS570LC4357 平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、您可以将 DMA 项目移植到 LC4357。 应对控制数据包的"PORTASGN"进行一个更改。

    对于 LS1227:DMA 数据读取和写入访问通过端口 B 进行

    对于 LC4357:端口 A 用于访问:L2闪存、L2 SRAM、EMIF

               端口 B 被用来访问: 所有外设、即 MibSPI 寄存器、DCAN 寄存器、和 所有外设存储器、即    MibSPI RAM、DCAN RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此表位于 TRM 的第699页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、如何将示例 HALCoGen 配置文件更改为正确的 CPU 系列?
    我的理解是,一旦我这么做,我就可以进行建议的修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很难切换到另一台设备。 您必须手动更改.DIL 和.HCG 文件中的内容。