This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:为 LED 提供 N2HET PWM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686295/ccs-tms570lc4357-bringing-up-n2het-pwm-for-leds

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

我将介绍 TMS570LC4357中的 HET PWM。

我已在启用驱动程序部分启用 HET1驱动程序

我使用的是默认输入引脚多路复用器配置  (A13、B13、H4、J4、M3、A9、A3、J17、D6)

在 HET1下

   我使用的是默认的 HET 全局时序配置

在 PWM 0-7下

  我使用50%周期和10000 us 周期- 8个 PWM 中的每一个都缓慢闪烁

  我已选择在 PWM 初始化后启用 PWM

  我为每个 PWM "引脚"选择了引脚17、31、0、25、28、29、27、5 -正如评估板文档所说的、它们是评估板 LED

  我尚未调整引脚0-7、引脚8-15、引脚16-23、引脚24-32选项卡中的任何内容

我的代码如下:

hetInit();

pwmStart (hetRAM1、0);
pwmStart (hetRAM1、1);
pwmStart (hetRAM1、2);
pwmStart (hetRAM1、3);
pwmStart (hetRAM1、4);
pwmStart (hetRAM1.5);
pwmStart (hetRAM1、6);
pwmStart (hetRAM1、7);

由于没有输出、我还应该配置什么其他配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您需要在引脚0~7/8~15中配置选择作为输出的引脚、...

    如果您使用这些 PWM 来驱动 LED、您将无法注意到 LED 闪烁、因为频率太高。