This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:TMS570LC4357 Launchpad 调试器不工作&Launchpad 消耗高电流

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686125/launchxl2-570lc43-tms570lc4357-launchpad-debugger-not-working-launchpad-consuming-high-current

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

大家好、团队、

我已购买 launchpad LAUNCHXL2-570LC43。

使用调试器 USB 电源为电路板供电。

我正在调试我的代码、调试器突然停止工作。

它来自调试模式。 我无法再次连接到调试器。

因此、我将5V 电源从 RPS 连接到 Launchpad。

我无法进入调试模式。

我观察到 Launchpad 消耗1A 电流、而控制器正在升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    您是否已将任何内容编程到 MCU 闪存中? 如果是、您的代码是否继续执行 lbis 和 PBIST。 在某些工作条件下、最大电流可能达到1A。 尝试将 JTAG 连接到 MCU 的一件事是:

    1.按 nRST 按钮

    2.点击"Debug"面板中的"connect target"、然后快速释放 nRST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置
    2.切换到调试窗口
    3.按住 RESET (nRST)按钮
    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”
    5.尝试几次后应连接电路板