请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我将 TMS570LS0432与 BQ76PL455A-Q 配合使用、我使用 BQ76PL455示例代码对微控制器进行编程、它目前工作正常、但我尝试使 TMS570的某些 GIO 引脚变为高电平(3.3V)、但我无法这样做、 我尝试修改了 Wakepl455()命令的代码,但这不起作用,您知道我可以用什么方法使 GIO 引脚变为高电平吗?
谢谢、
Alex