This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:100米处的以太网信号完整性?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685885/tm4c1294kcpdt-ethernet-signal-integrity-at-100-meters

器件型号:TM4C1294KCPDT

我有一位客户计划使用 TM4C1294KCPDT。  主要问题是能否可靠地驱动100米以太网电缆。

 

您能否提供有关这方面的见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、
    最大长度规格为100m。 您需要确保使用高质量的 Cat5e 或 Cat6电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Charles 达成100%协议-但另外-电缆的"整个100米行程"必须"妥善且妥善处理!"   只是在电缆上"削波"-可能会导致信号失真。   严重“弯曲或折叠”... 即使已发布/更正... 也可能导致此类损坏。

    电缆供应商应提供(非常)正确处理的"洗衣清单"。    然后、电缆安装人员必须 "遵守供应商的指令!"    (不要问... 我如何知道...)