This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:传输速率

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685705/tms570ls0232-htu-tansfer-rate

器件型号:TMS570LS0232

您好:

我在 时间同步情况下使用 HTU。 HTU 一次在 N2HET 上传输15个32位字。我很惊讶,每32位字传输大约一个 LRT 时间。在我看来, 它真的太慢,然而,我在 手册中找不到 HTU 传输速度。 您是否遇到了我遇到的一些问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵您好!

    HTU 可以执行 DMA 类型事务来与主存储器之间传输 N2HET 数据。 它应该非常快。 如何配置 HTU?