This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:应用程序在哪个 CPU 上运行?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685850/tms570ls3137-on-which-cpu-does-the-application-run

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在为 TMS570LS3137执行 TI 的示例项目。  

TMS570LS3137有两个 CPU。 那么、当我由 TI 运行这些示例应用时、代码会在哪个 CPU 上运行? 我如何找到它?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有以锁步方式运行的双 CPU。 两个 CPU 运行代码、 并且在 CCM-R4单元中逐周期比较两个 CPU 的输出信号。 为了避免共模影响、要比较的 CPU 的信号以不同的方式延迟、如下图所示。