This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:EM1402 EVM/TMS570LS0432 Launchpad 连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685852/tidm-tms570bms-em1402-evm-tms570ls0432-launchpad-connection

器件型号:TIDM-TMS570BMS

尊敬的先生/女士:

设计参考标题:TMS570有源电池平衡电池管理设计指南(TIDM-TMS570BMS)

硬件:TMS570 LS0432 MCU;EMB1402 EVM

软件:HALCoGen;Code Composer Studio

该表(请参阅表)显示了通过 J3连接到 Launchpad TMS570 (请参阅红色板)的 EMB1402 EVM (请参阅绿色板)器件。 J3 (请参见 下图)用于连接电池。 与电池的连接不应用作连接 Launchpad TMS570的第二个目的。

以下是有关连接这些设备的问题列表。

(a)这是"拼写错误"吗?  如果不是、

(b)电池和 Launchpad TMS570如何连接到 EMB1402 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    表格正确。 在您的图片中、J7应为 J3。