This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:LS0714 MCAL PWM 和 ICU 问题

Guru**** 2569105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685672/tms570ls0714-ls0714-mcal-pwm-and-icu-issue

器件型号:TMS570LS0714

您好 Champ、

客户发现示例 LS0714 MCAL 项目 PWM 输出频率不正确,客户要求为1KHz,但示例项目实际输出频率为833Hz,您可以在下面的链接中找到示例项目,ICU 捕获的值也不正确,您能帮助解决此问题吗?

e2e.ti.com/.../2503664

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Huihuang、

    我检查了代码、发现第2个 MOV64中的值应为0x13800。 您可以从 Tresos 更改值:使用625而不是781 (?)。