This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用 TM4C123GH6PM 进行 Python 编码

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685591/ek-tm4c123gxl-python-coding-with-tm4c123gh6pm

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我有兴趣购买 TM4C123G 评估套件来了解嵌入式编程。

您是否能够使用 Python 控制套件?

如果是、请在何处调用驱动程序、以便在 python 代码中调用它们。  

是否提供了教程作为入门教程、以学习如何使用 Python 控制套件?

期待收到您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jaweed,

    在 TM4C 套件上运行的代码将是 C、C++或汇编语言等更低语言。 一些社区成员在理论上建议、可以通过一种方法让 Python 在 Cortex M4上编译和运行、但这会非常复杂。

    我想说您最接近的方法是在您的 PC 上运行 Python、以便通过 USB、UART 等来控制 TM4C 套件 其中 TM4C 将运行基于 TivaWare 的 C 代码、然后您可以在 PC 上编写脚本来执行任务。

    我们根本没有适用于 Python 的任何配套资料、这与我们的专业技术领域很远、我们无法提供支持。 我们所能提供的帮助就是您在实施过程中所涉及的任何 TivaWare 特定方面。

    一些可能有用的先前帖子供您阅读、我们的社区成员的一些评论中包含丰富的背景信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/566979

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/383572

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="jaweed Raza]\n 如果是,请将驱动程序调用到何处,以便在 python 代码中调用它们。  [/报价]

    供应商的 Ralph 提供了一个亲切的答案-您希望注册的内容是 "异常"。    

    如果您的"心脏在此处锁定到 MCU"-您可能会"卡住"。   话虽如此-其他(相似) ARM MCU 可能会证明 "更能(有些)满足您的需求?

    您的"重定向搜索"(指向某些" Python 组织组")是否是    此类"以 Python 为中心"信息的"可能性更大的来源"?

    成为更强大的"调查员"-总是证明有用...