This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL 的直接寄存器访问编程

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685408/ccs-ek-tm4c1294xl-direct-register-access-programming-for-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTTM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 EK-TM4C1294XL 电路板。

我的当前应用具有时间限制。

我不想使用 API、而是使用直接寄存器访问类型编程。

我已经为 TM4C123G 板使用了这种编程。 我有它的头文件。

我需要 EK-TM4C1294XL 电路板的头文件。  

请帮我解决这个问题。

平路机、

Krishnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Krishnat Pawar"]我当前的应用程序有时间限制

    请注意、如果您的报价提到"开发时间"限制、那么(甚至)"头文件"的到达证明不太可能 "满足这些时间限制!"

    此处的供应商强烈建议不要使用 "DRM"-您拒绝使用 API -以及它的"经过长期测试、经过验证和广泛提供完全编码的示例"-不知怎么说-似乎 被误导了...

    如果您寻求、 "真正理解"(通常是 DRM 支持者未经证实的"诉求")请注意、 "没有什么会阻止您(同时使用 API -而 MCU 手册"注册 du Jour "-是开放的、您可以一边使用!"

    API 是 "使客户-用户能够"满足时间限制!"的"明确目的"在这里和其他地方开发的!    (不知怎么说-您似乎错过了!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishnat、

    我回应 CB1对使用 DRM 的担忧。 除非您在应用程序运行时间而不是开发时间方面的时间限制、否则 DRM 将是您不好的选择。 即使这样、我也建议最大限度地增加使用的 API 量、并且仅在绝对必要的情况下使用 DRM。

    如果您要在我们的长期使用的 API 中使用 DRM、那么它将严重限制我们可以为您提供的支持量。 如果您觉得自己在以前的 DRM 方面的经验意味着您不需要我们的支持、那么您也是如此。

    该 LaunchPad 的头文件可在 TivaWare 中的[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\inc 找到

    MCU 是 TM4C1294NCPDT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我们是否可以注意到,“一切都在你的整洁的帖子中”-同样适用于“123 MCU",不知怎么…… 逃避了自动标记!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了使用 TM4C123对 ADC 进行 DRM 编程。 我发现执行时间小于 API 编码。
    在我的应用中、我在输入端获得脉宽为4微秒的脉冲。 我正在连续模式下使用 ADC 来检测峰值。

    我尝试在 TM4C1294电路板上执行相同的应用。
    关于所示的头文件路径、程序中已包含该路径、但仍会出现错误。

    希望能得到解决方案。

    此致
    Krishnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishnat、

    在这种情况下、错误的屏幕截图很有用。