This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C129XNCZAD:为 TivaC 创建库文件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685458/compiler-tm4c129xnczad-creating-library-file-for-tivac

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI C/C++编译器

我想为部分代码创建静态库文件以缩短编译时间、我想知道生成静态库文件.lib 是否适用于任何 Tiva 微控制器?

谢谢、

Mohammed Fawzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    是的、正确制作的.lib 适用于所有 TM4C MCU。 这正是我们 DriverLib 项目的设置方式、其中生成的.lib 文件可以在所有 TM4C MCU 中工作。 您应该在 TivaWare 中引用该工程的 CCS 工程属性、以查看使您的库输出在我们的器件系列中正常工作的理想配置。