This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:LAUNCHXL2-TMS57012 ADC12 ENOB

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685389/launchxl2-tms57012-launchxl2-tms57012-adc12-enob

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012

您好!

我正在评估 LAUNCHXL2-TMS57012 ADC12的设计。 我们是否有关于 ADC12交流和直流性能以及 ENOB 的任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    数据表中列出了静态直流性能。 我们没有官方的直流性能(SNR、SINAD 等)。 Hercules MCU 上 ADC 模块的 ENOB 约为10~10.5。