This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:禁用 ECC 生成

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672602/ccs-tms570ls1227-disabling-ecc-generation

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

我想在将图像从 CCS7加载到 TMS570LS1227时禁用自动 ECC 生成、以便我可以加载错误的 ECC 数据来测试 ECC 错误处理。

我在"on-Chip Flash"选项卡中取消了"Auto ECC Generation"选项、但 ECC 内存仍在更新中(我确认在开始编程之前已擦除)-具体而言、我将把一个映像上传到地址0x00080000并在0xF0410000处检查 ECC 数据。

如果还有其他需要我做的事、请告诉我吗?  是否需要其他一些 CCS 或处理器配置来防止生成 ECC 数据?

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、
    这是一个已知问题:
    e2e.ti.com/.../651161

    请注意、上面链接中提到的第一个跟踪 ID 已更改为:Hercules SW-6010

    看起来此问题的状态仍然未解决。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个话题转到 Hercules 论坛、提请那里的专家注意。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。

    我是否需要等待它出现在错误跟踪门户上-我刚刚搜索了 Hercules _SW-6010 ID、找不到它。

    我认为赫丘利斯团队仍然不知道该问题何时会得到解决?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该错误已被归档为内部错误、因此不公开。 我检查了状态、但错误仍然打开。 关于此问题的任何其他后续问题、我将交由 Hercules 团队处理。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    此问题的根本原因仍在确定中。 困难在于、此代码的开发人员不在 Hercules 团队中、因此很难获得优先级以解决问题。 我将再次就此向团队发出命令、以便我们可以尝试再次开始对话。 如果运气不好、我会升级。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。

    如果您能告诉我、如果您有幸开始对话、我们将不胜感激。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    您是否能够获得有关此方面的进一步指导、或者这是否仍然出色?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    因为我没有收到任何进一步的指导、所以仍然很出色。

    此致、

    Steve