This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:产品开发路线图

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673623/rm57l843-product-development-roadmap

器件型号:RM57L843

我们公司目前正在 RM57器件上进行开发、我们已为该器件指定了许多未来的应用。  我们需要尽可能重复使用我们的代码、以便在将来的应用中保持可行。

上一代功能安全微控制器(RM44/48)具有不同的器件型号。  我想知道 TI 计划为 RM57和未来的器件型号提供什么、这些器件将为不同的应用提供不同的器件选项。

具体而言、我想了解是否考虑了任何低功耗型号、因为我们的开发路径是面向安全关键型应用的低功耗微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    这是一个问题、我们的业务开发经理会更好地回答。 我会将此内容转发给她、以便她能够提供从 RM57xx 器件到下一代器件的迁移路径指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迪伦
    我正在审核一些可能未解决的旧论坛帖子。 由于此帖子已打开并最终锁定、我想检查您是否能够解决问题或需要进一步的指导? 您是否能够与现场团队或业务开发团队联系、以获得有关路线图的进一步指导?