工具/软件:TI-RTOS
尊敬的所有人:
我想连接到 IOT Cloud 并创建 Web 服务器。
但我有问题、您可以看到下面的捕获、
连接到云是可以的、但我无法在资源管理器中看到我的 Web、如何修复?
谢谢
BR、
路易
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的所有人:
我想连接到 IOT Cloud 并创建 Web 服务器。
但我有问题、您可以看到下面的捕获、
连接到云是可以的、但我无法在资源管理器中看到我的 Web、如何修复?
谢谢
BR、
路易
尊敬的 Dalton:
Wireshark 捕获:
设备 IP:192.168.1.187、PC IP:192.168.1.192
cfg 文件:e2e.ti.com/.../tcpEcho.cfg
BR、
路易
尊敬的 Dalton:
我尝试 将 memRawPageCount 返回到8,并将 ndkThreadStackSize 返回到2048,系统也可以正常工作。
看起来只需修改 highTaskStackSize、系统就可以同时运行这两个文件。
但为什么呢? lowTaskStackSize? 标准化 TaskStackSize? 高任务堆栈大小?
是否有一些信息可用于讨论此问题?
谢谢
BR、
路易
尊敬的 Dalton:
Wireshark 捕获:
筛选器: ip.src =192.168.1.244或 eth.src=54:10:EC:93:58:D0、
设备 IP 为192.168.1.244,PC IP 为192.168.1.192
谢谢
BR、
路易
您好、Louis、
您能否在连接尝试之前和之后记录 TCP 统计数据(针对故障情况)。 为此、您需要在尝试连接之前通过 CCS 调试程序并停止程序、然后查看监视窗口并输入全局变量"TCPS"。 这将向您显示 TCP 统计信息。 然后在连接失败后再次执行此操作。 请在之前和之后截取完整 TCPS 结构的屏幕截图、然后将其上传到此处。
此外、您能否在连接前后检查 ROV 中的堆内存视图。 请上传此 ROV 视图的屏幕截图。
此致、
达尔顿