This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于内部和外部 PWM 监控器和 PWM 监控器的 N2HET

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675297/tms570lc4357-n2het-for-pwm-monitor-and-pwm-monitor-internally-and-externally

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

 我的客户希望在 内部和外部使用 N2HET 作为 PWM 监控器、 在内部监控器中、 没有外部连接用于 PWM 输出、 N2HET 用于外部监控器 、PWM 输出和 N2HET 输入之间的外部连接实现。

 在 TMS570LC4357 (337PIN ZWT 封装)使用期间  、客户担心 在内部将 W3(PWM5A)/ N2 (PWM5B)/ J1 (PWM6A)/ P2 (PWM6B)/ V7 (PWM7A)/ T1 (PWM7B)用于 PWM 监控器:  只有定义

N2HET1[06]输出、但没有输入定义、W3是否应该在内部用于 PWM5A 监控器?

期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    不幸的是、我不清楚您的问题。 他们希望如何将 PWM 用于内部或外部监控器? 您的意思是 PWM 输出和 N2HET 没有外部连接? 如果需要外部连接、客户需要将此连接设计到 PCB 中、不是吗?

    对于您的问题、我再次感到困惑。 将 PWM 用作内部监控器意味着什么? 您是指看门狗类型还是 DCC 输入类型? 还是作为 N2HET PWM 的基准? 请更详细地解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    将使用2种 N2HET 监控 PWM:
    条件1:仅通过 LC4357中的内部连接、使用 N2HET 监控 PWM 占空比;
    条件2:在 PCB 布局中使用 N2HET 通过从 LC4357外部连接来监控 PWM 占空比;

    问题更新为 belwo:
    对于条件1、LC4357中的引脚将同时用于 PWM 输出外设特性、但也用于 N2HET 输入特性;例如、W3引脚(N2HET1[06])仅定义为输出特性、但在 TRM 中没有输入定义、W3是否应用于此类条件?

    期待您的回复、谢谢。

    此致
    Benjamin