主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
你(们)好。 我们使用的是 Hercules RM48l952zwt。 对于用于 RM 48和4.3.00 HalCoGen 的5.2.12 TI 引导加载程序。当有一个 AC (电源)欠压时、一个使用 HalCoGen 生成的初始化代码引导的电路板是可以的。 但是、 我们随附了 TI 引导加载程序、然后加载 HalCogen 代码和我们的应用程序。Hercules 板上具有 TI 引导加载程序版本、该次要板会启动、然后加载 halcogen 软件的其余部分、如果 是交流、则会损坏组1、2和组7上的闪存 引导加载程序运行期间会产生波动(欠压)。 我们需要在 TI 引导加载程序中进行哪些更改来初始化电路板、使其与 halcogen 生成的初始化电路板的代码一样稳定、但这种情况不会发生? 谢谢你。