This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736687/ccs-ek-tm4c123gxl-ek-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了 Energia 并尝试上传闪烁示例以获取乐趣。  

但我无法上传文件。 我收到如下所示的错误消息:

파일 이름::文件系统::create_directories:디렉터리 이름 또는 볼륨 레이블 구문이 잘못되었습니다、З:"c:\Users\b\f2?AppData\Local\Texas Instruments"
如果这种情况仍然存在、请运行 fsclean 或将 TI_APPDATA_DIR 设置为您有权访问的目录
스케치를 업로드 하는 동안 에러가 발생하였습니다 μ A。

我猜路径名有韩语,但我不知道如何解决。

当我安装 CCS 时, 一旦打开程序窗口,CCS 就会自动关闭。  

我只成功通过 Keil-C 使用了 EK-TM4C123GXL launchpad、但我的版本有限、最多只允许32kB。

Energia 似乎 非常容易实现。 因此、如果可能、我尝试使用 Energia 修复上传问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不支持根据论坛指南使用 Energia。 请参阅第5点: e2e.ti.com/.../695568

    您可以在 forum.43oh.com/.../上的主 Energia 论坛上提问

    如果您希望帮助 CCS 在您的系统上运行、我可以将您的问题提交给该小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚用英语创建了另一个 Windows 帐户、它可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

      感谢您的回复。 使用相同的方法、CCS 安装问题也得到了解决。 现在、CCS 在我的桌面上运行良好。

    非常感谢您的善意