工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在过去一个月中、我能够反复编译并启动与 HDK 的调试会话。
有时、当计算机退出休眠或低功耗待机模式时、它会无法连接到主板。
如果我断开电路板电源、断开并重新连接 USB 电缆、通常会重新建立连接。
有时我需要完全重新启动计算机、然后连接正常。
但现在、连接持续失败。 没有方法或程序可导致连接成功。
是否有方法复位 JTAG USB 调试探针的驱动程序?
我已更换为新的 HDK 板、新的 USB 电缆、并尝试了所有不同的可用 USB 端口、一切都无法正常工作!
我进入"Project Properties"面板、检查德州仪器 XDS100V2 USB Debug Probe 的验证、并得到:
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为'-150'(0xffffff6a)。 标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。 解释是:配置过程中使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回了无效状态或错误。
由于针对不同的 HDK 硬件、不同的 USB 电缆和不同的 USB 端口报告了此错误、我主要怀疑它是由需要更新的驱动程序中的故障引起的。
请建议更新或修复此功能驱动程序的最佳方法、请帮助提供一种可靠启用连接的方法、以便在 HDK 上加载/启动调试会话。
谢谢、
-Joseph