This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:连接端口以使较长的端口可编程为一个单元

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736640/ek-tm4c1294xl-joining-ports-to-get-longer-ones-programmable-as-one-unit

器件型号:EK-TM4C1294XL

我不熟悉使用这个开发环境、所以我的问题可能看起来很愚蠢。 抱歉。 我将使用 TI 板替换具有20位地址块、8位数据总线和4 8位端口的旧微型计算机。 我的问题是:如何对电路板的端口位进行分组、以便能够进行编程而不需要花费太多额外的精力(例如: 通过更新三个寄存器来更改地址- 4 + 8 + 8位宽寄存器-如何将它们连接到一个命令行中使用[如:* dataPointer - 0xAA]。 是否有办法连接更多的端口位以使用多个不同的信息单元-与字节或字或长整型等不同)。 我使用的是 Code Composer 8。

谢谢你

查尔斯