主题中讨论的其他器件:TM4C123、 TM4C123GH6PZ
我们有这些引脚驱动光隔离器、但驱动电流为18mA。 光隔离器用于驱动步进电机电路。 PH2和 PH3引脚均通过10K 电阻器拉高。
我们有大约50个板构建并运行。 其中一些正在运行一年以上。
在工作板上、当我在连接到 PH2的连接器上放置一个示波器并关闭输出时、我看到的是5V。 当我打开输出时、我看到 abt 440mV。 我通过 PH2测量了灌电流、它的电流不超过15mA。
最近、我们的两块电路板开始出现问题。 它们不会移动电机、因此我连接了示波器、我发现当系统中的输出关闭时、它只会变为1.68V、当我打开时、它将达到880mV。
我们更换了电路板、电机开始工作正常。 但是、由于两个板依次失败、它会提示我们进行分析。 电路板上没有明显损坏(在显微镜下检查)。 引脚与连接器之间的导通性正常。 因此微控制器内部的电路会损坏。
是否有任何身体出现类似故障? 有任何可能的原因?