This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS570LS1114和 ETM/ETB 支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736520/tms570ls1114-tms570ls1114-and-etm-etb-support

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

你(们)好

我对   TMS570LS1114支持的 ETM (嵌入式跟踪微单元)和/或 ETB (嵌入式跟踪缓冲器)有点困惑。

MCU 基于 Cortex-R4F 处理器、并根据"CortexTm-R4和 Cortex-R4F 版本:r1p4技术参考手册" 、Cortex-R4处理器实现了 ETM v3.3架构配置文件。

在 CoreSight ETM-R4技术参考手册中、显示了 ETM 和 ETB 接口。

 在查看 TMS570LS1114 ETM 的数据表时未提及、并且没有针对跟踪接口的引脚说明。 因此、我怀疑 跟踪接口不受支持、但我仍不确定是否可以通过 ETB 获取来自 ETM 的跟踪数据?

此致

Hans Christian Nielsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    TMS570LS1114不支持嵌入式跟踪。 您可以使用 TMS570LS3137来仿真在 TMS570LS1114上运行的应用。 LS3137包含 ETM 接口。 您需要注意的是、LS1114具有一些在 LS3137上不可用的附加 IP、因此如果您的应用仅使用这两个 MCU 共用的 IP、则可以使用 LS3137来跟踪在 LS11x/LS12x 上运行的应用。

    此致、
    Sunil