This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:将 PB6与 PD0分离、将 PB7与 PD1分离

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736411/ek-tm4c123gxl-separating-pb6-from-pd0-and-pb7-from-pd1

器件型号:EK-TM4C123GXL

我已将 EK-TM4C123GXL 嵌入测试装置 PCB、该测试装置 PCB 要求 PB6独立于 PD0、PB7独立于 PD1。

在发布的原理图中、我没有看到这些引脚之间有任何连接、但我的仪表显示它们实际上是连接的。

是否有一种简单的方法来断开这些引脚(例如、通过移除电阻器)、或者我是否必须在电路板或 CPU 上执行手术来分离这些引脚?

此致、

Sean Rhinehart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 移除 R9和 R10将分离这些引脚。