This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:MIBSPI1nENA 线路的功能

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736343/launchxl-tms57004-function-of-the-mibspi1nena-line

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好:

从 LAUNCHXL-TMS57004中可以清楚地看出、不能同时使用 MIBSPI1nENA 和 MIBSPI1SOMI (您使用的线路由 J8选择)。 MIBSPI1nENA 线的功能是什么? 是否需要上拉或下拉以启用 MIBSPI1或者 MIBSPI1是否由软件(HalCoGen)启用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    SPIENA 运行为一个等待信号引脚。 如果要使用 SPIENA 信号、则必须将 SPIENA 引脚配置为可正常工作(SPIPC0[8]=1)。 SPIENA 引脚上从器件的低电平有效信号允许主器件 SPI 驱动时钟脉冲流、但 SPIENA 的高电平信号指示主器件保持时钟信号(并延迟 SPI 活动)。 建议使用上拉电阻。

    在主控模式中(CLKMOD = 1)、如果 SPIENA 引脚被配置为正常工作、那么该引脚将作为一个输入引脚。 如果被配置为一个从器件 SPI 和功能、SPIENA 引脚将用作一个输出引脚。

    如果您不使用 SPIENA、请将此引脚配置为 GPIO。