This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 93A5XNM HCT123M

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735811/93a5xnm-hct123m

您好、请提供 IC 93A5XNM HCT123M 的数据表和所有其他详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugendra 您好、  

     请提供有关您所述数字序列来源的其他信息。  这是器件上的器件标识吗?  还是从原理图或其他文档中获取?  从您提供的内容来看、如果这是器件标识、这似乎是 HCT123 MMV 的版本。  如果是来自设备、图片可能也会有所帮助。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Leonard Ellis,

    是的、这是器件提供的、我一直在为您提供图片。 我没有关于这方面的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugendra、您好!

     感谢您的观看。  使用部件标记工具 www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline ,您可以看到这是 CD74HCT123M。

    器件型号 标记 封装|引脚 状态 说明
    CD74HCT123M HCT123M D | 16. 激活 具有复位功能的高速 CMOS 逻辑双路可重触发单稳多频振荡器

    然后,您可以转到“产品文件夹”页面以获取有关此设备的所有信息: www.ti.com/product/CD74HCT123

    在您的服务中、

    ~Leonard