This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:将 lwiplib 的插槽与微控制器 TM4C129X 配合使用

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735609/rtos-tm4c129encpdt-using-sockets-of-lwiplib-with-microcontroller-tm4c129x

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当我启用 LWIP_Socket 并且编译后显示以下类型的错误时、我会遇到一些问题

->结构"tcp_pcb"没有字段"lwip_recv"

PL 建议中的任何解决方案。

谢谢、此致、

M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据 SAI 在此主题 e2e.ti.com/.../564849中的回答、TivaWare 中的 lwIP 端口不支持 BSD 样式的套接字 API。 它仅支持 lwIP 原始 API。 话虽如此、我建议您使用 TI NDK 而不是 LwIP。 TI NDK 是 TI 的 TCP/IP 堆栈版本、可与 TI-RTOS 配合使用。 NDK 支持 BSD 样式套接字 API。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    感谢您的回复。

    此致、
    M\bin