This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS570LS1224多个 RTI 中断

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735782/ccs-tms570ls1224-multiple-rti-interrupts

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

嗯、我只是有一个问题、我想使用多个 RTI 中断、但我不知道每个单独 RTI 的范围。

很抱歉、我没有找到有关 RTI 的标签。

感谢每位看到我的帖子的工程师。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题更多地是特定于器件、而不是特定于工具。 因此、我要将此主题移至器件论坛

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的慷慨帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    RTI 模块可以生成4个来自比较单元的基于时间的中断、以及2个来自自由运行计数器的中断。 自由运行的计数器在计数器溢出时生成中断。
    每个比较寄存器可配置为与计数器1或计数器2进行比较。 当计数器的值与比较寄存器的值匹配时、就会产生一个中断。
    有关 RTI 模块的更多信息,请参见器件 TRM ( www.ti.com/.../spnu515c.pdf )第13节。

    HALCoGen 可用于配置 RTI 模块。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有完全描述我的问题、但我使用了主函数中的 setperiod 函数来设置 compare0和 compare3之间的中断频率、然后调用了各种比较。当前的问题是、我不知道在哪里写入与不同频率对应的运算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我理解正确、您就不知道在哪里编写 ISR。 我是对的吗?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的!感谢您的回答、如果您能帮助我理解、那就更好了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我发现了我的错误。我多么愚蠢,我认为一个简单的问题是复杂的。感谢您的慷慨帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的反馈!

    此致、
    米罗