This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:GPIO 注入电流值

Guru**** 2597825 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735896/tm4c1294ncpdt-gpio-injection-current-values

器件型号:TM4C1294NCPDT

我很困惑"直流注入电流、VIN≤0V "和"如果不受电压保护、最大负注入"的值是什么意思。 这些值位于  TM4C1294NCPDT 数据表的表27-34中、我对配置为 GPIO 的引脚在不受电压保护时的行为方式感到困惑。 我想根据表 27-37测量这些引脚中的限流电阻器的尺寸、该表包含最大正负电流注入值。 但是、由于这些引脚将配置为 GPIO、现在我不确定了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择限流电阻器 R、使施加到电阻器 Vin_max_neg/R 的最大负电压< 0.5mA、最大输入电压(Vin_max_pos - Vdd)< 2mA。 确保在 Vdd = 0V 时包含该情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所期望的、谢谢。 但是、在这种情况下、我是否应该忽略下图中显示的值? 它们到底是什么意思?