This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:有关 DK-TM4C129X 的相关查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, EK-TM4C129EXL, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734885/dk-tm4c129x-related-queries-about-dk-tm4c129x

器件型号:DK-TM4C129X

尊敬的团队:

在设计阶段的其中一个项目中、该团队计划使用 TM4C129ENCPDT 器件。 为此、我们还考虑购买 DK-TM4C129X (开发套件)。 在最后确定之前的相关问题如下。 如果您能澄清同样的问题、我将不胜感激-

1.该应用程序涉及 SNMP 开发。 DK-TM4C129X 套件是否支持 SNMP 开发?
2. TI 是否会提供必要的库文件、堆栈文件等、以便使用 DK-TM4C129X 套件轻松完成 SNMP 开发?
DK-TM4C129X 套件是否支持 TM4C129ENCPDT 器件(128 TQFP)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 没有 SNMP 支持、但我们与提供 SNMP 支持的 InterNiche 合作。
    processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS_SNMP

    DK-TM4C129X 使用 TM4C129XNCZAD 器件、这是 TM4C129ENCPDT 的 BGA 超集。 如果您不需要 LCD、则使用 EK-TM4C129EXL Launchpad 会更好地匹配、因为它使用 TM4C129ENCPDT 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 不过,我有一些有关的查询是根据你的答覆而作出的─
    1.设备 TM4C129ENCPDT 是否支持 SNMP?
    2.我们是否需要向 InterNiche 支付任何费用才能获得 SNMP 的支持和库?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SNMP 已证明可在 TM4C129系列上使用 InterNiche 解决方案。
    processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS_SNMP

    看起来 InterNiche 已将名称更改为 HCC Embedded。 您需要联系他们以获取定价信息。
    https://www.hcc-embedded.com/