This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:休眠模块引脚

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735284/tm4c1294ncpdt-hibernation-module-pins

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

在我们的项目中、决定不使用微控制器的休眠属性。 那么、我们必须如何连接微控制器的相关引脚?

休眠模块引脚可能会按照建议连接、但不会通过软件激活、好的、

但是对于硬件器件、我们可以安全地连接哪些引脚或状态(GND 或空)、因为它不会在任何时候使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是数据表(第1817页)表26-7中的建议。