This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:可以#39;t 编译和调试 CCS7中 TM4C123GXL 的任何示例

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675524/ccs-ek-tm4c123gxl-can-t-compile-and-debug-any-example-for-tm4c123gxl-in-ccs7

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PMCC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用 Code Composer Studioion 7.4.0.00015。

我在此处购买了评估板 EK-TM4C123GXL 来进行有关 TI-RTOS 的培训实验:

https://training.ti.com/ti-rtos-workshop-series

(我希望这是很好的培训视频、因为它们已经很旧了)。

嗯, 我在 CCS 中使用了 Ressource Explorer 来安装 TI-RTOS Tiva-C 并导入 "QS-RGB"项目,正如我们在 Get sted "Out of Box demo instruction"中所建议的那样。

问题是 target_config.ccxml 出现错误:













在 QS-RGB 属性中,我一般会收到以下消息:

"器件'Cortex M.TM4C123GH6PM'不是 Reco... 与支持的器件最匹配。"

当我尝试调试时、我收到了以下消息:

"目标配置、target_config.ccxml、没有有效的设置、请配置目标并重试。"

当我尝试编译时:

发生构建文件生成错误..
此项目是为当前不支持的器
件创建的- Cortex M.TM4C123GH6PM:-请参阅"帮助>检查更新"、以检查是否可通过 CCS 更新对此器件提供支持。
-访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
-检查您是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。
-通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。
-或者、如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。
构建停止.. 

我尝试将 Variant 更改为 generic CortexM4、但编译时完成时出现错误。

可能我忘记安装其他东西了?

如果有人有线索或知道如何配置项目和 CCXML 文件?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您使用的是哪个 TivaWare 版本? 请从安装最新的 TivaWare 库  。 安装后、您可以从导入 QS-RGB 示例 /examples/boards/ek-tm4c123gxl/qs-rgb. 该示例附带目标配置。

    如果您希望创建自己的目标配置、如下所示。

    1.转至 File->New->Target Configuration File。

    2.见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 ,我直接在 CCS7 TivaWare_C_Series-2.1.3.156中使用与 ressource Explorer 一起安装的 TivaWare。
    当我尝试创建一个新的 Taget 配置文件时、连接菜单中没有 Stellaris 内电路调试接口。

    我将尝试手动安装新的、并告诉您它是否正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我安装了 TivaWare 2.1.4.178版。
    首先、它不会出现在"Ressource Explorer"中、我仍然只有 v:2.1.3.156。
    我从"TI 资源浏览器"导入了它。
    但是、当我尝试创建一个新的目标文件时、在连接菜单中仍然没有任何建议的"Stellaris 内电路调试接口"。 我只有:
    "数据快照查看器"
    "德州仪器 XDS ****"
    ***
    "UART 连接"

    以下是我有连接目录的文件:

    有关信息、请参阅设备管理器:



    当我尝试编译时、我收到的错误消息是:
    "文件连接/Stellaris_ICDI_Connection.xml 不存在。"
    "此项目是为当前不支持的器件创建的- Cortex M.TM4C123GH6PM。 请参阅"帮助">"检查更新"以检查是否可通过 CCS 更新对此器件提供支持。"

    很明显、我尝试执行"帮助">"检查更新"、但它未找到并更改任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我卸载了所有内容、并安装了 CCS V8、在安装时检查了 Stellaris 内电路调试接口、该接口工作正常。 也就是说、我必须重新创建另一个目标文件(我不知道为什么)、但现在它运行良好。 编辑:需要将 taget_config.ccxml 设置为"Active/Default"、因为在导入期间未自动设置。

    在我之前的安装中、我没有在安装时安装 Stellaris 内电路调试接口、因为我只使用了 CC1310 Launchpad 电路板的 XDS100。 也许有一种在"旧"安装中安装新探针的好方法、但我在不卸载 CCS 并重新安装它的情况下未找到如何执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您的问题得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将其作为已解决项放置。

    也许这会帮助其他人。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前的帖子(3月28日07:06)应标记为(正确)"这已解决我的问题"。
    在该帖子中、您描述了-非常详细-"您(最终)如何才能成功。   这是应该标记为“已解决”的帖子。
    今天的帖子(3月29日)只是 "确认您的成功"-但不向他人提供您的成功解决方案(想法/方法)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误、非常感谢您的澄清、我将对其进行更新。  

    编辑:我找不到如何取消、第一个"已解决"、但我标记了一个好的。