This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:TI 编译器 V 5.2.8版在后续 CCS 中发布

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676504/compiler-tm4c123gh6pm-ti-compiler-v-5-2-8-issue-in-later-ccs

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的所有人:

 使用的 MCU 是 TM4C123GH6PMI7

 我最近使用 CCS v 6.3或更高版本开发了一个项目、但不使用 v7。 但是、当我将 CCS 升级到 v8并导入"完全正常工作"项目时、我注意到 CCS 警告我该项目是使用 TI 编译器 v 5.2.8编译的、现在我使用的是 TI v 18.1.1 LTS。 虽然编译成功、但程序运行不正常。 一旦运行完美的代码、突然停止工作、并且所需的输出都是 gibberish 的。 然后我转到"help"->"Install new software"->"Code generation tools updates"、发现 TI 编译器 v 5.2.8不在那里、而是我安装了5.2.9。 重新启动 CCS,然后编译后,程序工作正常。  

请告诉我如何下载此编译器 TI v 5.2.9,将其保存在安全的地方,以便我将来的生产不会遇到任何此类问题。 是否可以实际下载此编译器并将其保存在我的硬盘驱动器中,然后将其与以后的 CCS 版本集成?

我真的很担心、如果将来从工具更新列表中删除此编译器、那么我的整个固件将不得不重新设计、这对我们来说是不可能的。

此致、

图尔杰苏

+91 9007145415

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu、您好!

      如果您使用的是最新的 Tivaware 版本、它应该适用于最新的 CCSv8和 TI 编译器版本。

    [报价用户="TURJASU PYNE1"]请告诉我如何下载此编译器 TI v 5.2.9,

    您可以在 TI CCS 论坛上提出这一要求。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此帖子中询问了类似的问题。
    e2e.ti.com/.../2380865
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我会将您的帖子转至 CCS 论坛、以便在5.2.9版本上获得更好的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以从以下链接获取 TI ARM 编译器5.2.9的独立版本:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    谢谢
    Ki