This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:HerculesHdkExperimenter 板:BOM 不足以订购组件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676581/tms570ls3137-herculeshdkexperimenter-board-bom-is-insufficient-to-order-components

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMS570LS20216

提供的物料清单  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/HerculesHdkExperimenter

没有足够的信息来了解要订购的器件。 是否有列出"通用"组件器件型号的 BOM?

编辑:固定链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    很抱歉、我们没有此实验板的 BOM。
    此实验板用于不再受支持的 Hercules MDK (TMS570LS20216)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    该实验板专为 TMS570和 RX4x HDK 板而设计。 它不适用于 MDK (TMS570LS20216)。 很抱歉、我在上一篇帖子中收到错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、QJ。 我使用了不完整的 BOM 并对其进行了编辑、以尝试填补空白(或 更换过时的器件)。 我不能保证这一点,但如果有人想用我的名单作为参考,他们是受欢迎的。

    快速说明:可为电阻器/电容器提供更便宜的器件。 我通常必须在当前工作中坚持汽车级或更高、因此零件种类繁多。 自行决定使用替代方案。

    它连接的是怪异的、因此如果附件不能正常工作、我将发布并编辑它。

    e2e.ti.com/.../4300.HDK_5F00_EXPERIMENTER_5F00_Wills_5F00_edits.xlsx