This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用 HALcoGEN 和 IAR Embedded Workbench 配置 TMS570ls1224

Guru**** 2306880 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/733558/tms570ls1224-configurate-tms570ls1224-with-halcogen-and-iar-embedded-workbench

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我有 Hercules TMS570LS12x Launchpad、我尝试使用 HALcogen 配置 I2C 端口、并在 IAR Embedded Workbench for ARM 中进行了一个程序之后 、但我无法配置。

是否有一个使用此微控制器的示例项目来配置要在 IAR 中使用的 I2C 端口?

可以有人帮助我做这件事吗?

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所面临的错误/问题是什么?

    您是否遵循了上提供的有关  使用 IAR 工具的说明?

    谢谢、

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、您好!
    是的、我按照该说明操作、实际上我已经在使用 GPIO 和 launchpad 的 UART。
    但在 I2C 总线中、我无法与从设备进行通信。
    我正在使用逻辑分析仪(Saleae)监视总线、但在 I2C (N2HET1[4]-SCL、N2HET1[9]-SDA)的这些引脚中、没有什么显示。
    时钟信号也是如此。

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否添加 HALCoGen 文件(*。hcg 和*。dIL)?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    我将附加项目。

    e2e.ti.com/.../8750.I2C.zip

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、
    I2C 接口在两条线路上都需要上拉电阻器。 您是否在具有上拉电阻器的线路上连接了其他器件? LaunchPad 没有 I2C 上拉电阻。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    是的、我输入了4.7K 上拉电阻器、实际上总线处于高电平(3.3V)、我连接了逻辑分析仪的捕获

    我的项目(HalcogGen 或 IAR)有什么问题?

    请帮我!!

    此致、

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、
    我正在查看您在这里发布的 HALCoGen 项目。 我看到的是、在 PINMUX 选项卡中、I2C 复选框未被选中。 请选中此框并尝试!

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它发挥了作用。 现在、我可以与传感器通信。
    米罗非常感谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、
    很高兴听到这个消息!

    此致、
    米罗