This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TivaWare 是否实现了针对 Tiva 勘误表 ETH#02的权变措施?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735095/tm4c1294ncpdt-does-tivaware-implement-the-workaround-for-tiva-errata-eth-02

器件型号:TM4C1294NCPDT

快速搜索未显示任何使用#defined 值的情况:

#define FLASH_CONF_FPFON 0x00020000 //强制预取开启
#define FLASH_CONF_FPFOFF 0x00010000 //强制关闭预取

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我还在 TivaWare 驱动程序库中搜索并未看到勘误变通办法,而在 TivaWare 以太网示例中也未找到。 我认为勘误表出现在极端情况下。 但如果没有解决方法、以太网操作将始终无法启动。 话虽如此、我建议您在安全方面实施变通办法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    感谢您的回复。

    您对在哪里添加此内容有什么建议吗? 对于"以太网初始化"的含义、勘误表不清楚。 如果我使用 lwIP,这是否意味着我应该在调用 lwIPInit()之前禁用预取,然后在之后启用它? 任何建议都是有用的。

    谢谢、

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    是的、我将在 LwIPInit 之前禁用预取、然后在它之后重新启用。