This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:ADC 最大输入电流

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734972/tm4c129encpdt-adc-maximum-input-current

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好

我使用的是 TM4C129。我看了 ADC 输入电路、它取自数据表。

我们处理了大量浪涌问题、我想知道允许插入连接到 VDD 的保护二极管的最大电流是多少?

该电流的持续时间是多少?

请参见下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了保持正常运行、必须将注入电流限制为表30-37中的值、2mA IN 或0.5mA OUT。

    为避免对器件造成永久损坏、电压必须低于4V、注入电流必须小于64mA。 每侧对总注入电流有额外的限制、并且耗散的功率不会导致结温超过125C。