This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:晶体时钟速度限制是多少。

Guru**** 2486295 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/735113/tms570ls3137-what-is-the-crystal-clock-speed-limit

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

   DUT 改为汽车级16MHz 晶体提前期太长、客户决定使用25MHz 晶体。

他们测试了两个板并对同一 LED 闪烁示例进行了编程。 一个 LED 闪烁频率正确、但另一个 LED 闪烁频率太慢。

如果将晶振从25MHz 返工为 16MHz、则两个板 LED 闪烁频率是正确的。  下图中的 halcogen 配置看起来合理、数据表中也是如此  

假设外部时钟可以为80MHz、INTCLK 可以为20Mhz。 我们有测量晶振启动。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OSCIN 晶振/振荡器输入频率可介于5MHz 至20MHz 之间。