This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3135:SafeTI Hitex 开发套件是否仍然可用?

Guru**** 2877580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676556/tms570ls3135-is-the-safeti-hitex-development-kit-still-available

器件型号:TMS570LS3135

大家好、

我对向 Hercules 产品线注入故障感兴趣。 在搜索时、我发现 TI 之前发布了 SafeTI Hitex 安全开发套件、该套件支持硬件故障注入、器件型号为 SAFETI-HSK-570LS31。 我很难找到任何有关它的可靠信息。 我所能找到的只是一些可在标准电子供应商处销售的电路板、但这些电路板根本没有任何相关文档、或者链接已断开。  

我有几个问题、希望有人能帮助我:

1 - TI 是否仍支持该电路板? 根据 Mouser 产品页面、该产品已达到使用寿命。

2 -如何在 Hercules TMS570x 上执行故障注入? 我假设它是通过调试接口实现的。 如果产品支持太有限、我希望能够自己对此进行更深入的探讨。  

谢谢、

Matthew Bohman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    SafeTI Hitex 开发套件由 Hitex 开发和销售。 TI 不支持该板。 为了执行故障注入、您不必使用此板。 安全诊断库具有大多数用于故障注入的 API、您可以在 TI Hercules LaunchPad 上使用这些功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!