This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Hercules 的 GUI 库

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675881/gui-library-for-hercules

主题中讨论的其他器件:HALCOGENENERGIA

我已搜索文档、但无法找到用于 Hercules 系列 MCU 的 TI GUI 库。 是否有人可以提供该库的名称或名称、以及该库的在线文档在哪里? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    我可以了解有关"TI GUI 库"的更多详细信息吗? 用于 HALCoGen、安全演示、闪存工具或其他工具的 GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    具体而言、我想知道如何对 Hercules 进行编程以显示图形本身、因此我想知道可以使用什么软件库来执行此操作。 我想在具有彩色 LCD 的应用中使用 Hercules、并需要将相应的 GUI 小工具添加到屏幕中。

    谢谢、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    很抱歉、我们没有图形库和图形应用示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在 教育版 BoosterPack 上移植彩色 LCD 的 Energia 驱动程序。

    也许您可以在那里找到不好的灵感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jan 分享此信息