This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:访问(读取/写入)外部闪存

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734015/tm4c1294ncpdt-access-read-write-external-flash

器件型号:TM4C1294NCPDT

我们通过 SPI 总线使用4MB 的外部闪存访问。
作为制造阶段的一部分、我正在寻找一种方法来轻松地将数据编程并刻录到外部闪存中、我注意到 LMFlash 只能访问内部闪存、不能访问外部闪存(有助于实现 SPI)。

1.      是这样,还是有一种“秘密”的方法来使用 LMFlash 来访问外部闪存?

2.      是否有其他工具可以通过同一接口刻录外部闪存(读取/写入)?

3.      是否有其他建议的方法可以这样做,而不是先将程序刻录到内部闪存中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我刚才回答过您的重复帖子。 我将关闭此主题。 我们可以使用另一个线程进行通信。
    e2e.ti.com/.../734012
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但当我单击"其他主题"链接时、我会得到以下内容...
    "遗憾的是、您请求的页面不再存在。 请使用上面的搜索表找到您感兴趣的信息。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不知道为什么它会给先前链接带来问题。 请重试此测试。 e2e.ti.com/.../734012