This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:看门狗支持

Guru**** 2615535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/733007/rtos-tm4c1294ncpdt-watchdog-support

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

TI-RTOS 是否支持软件看门狗?

有关软件看门狗(行为以及如何实现/使用)的更多信息、请共享链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 CCS 中,转到 View->Resource Explorer,您可以找到 TM4C129的 TI-RTOS 看门狗示例,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我参考了提供的示例。 根据我的理解、使用了硬件看门狗。

    我想知道软件看门狗。

    请帮助我了解更多有关 TI-RTOS 的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为 TI-RTOS 中的软件看门狗提供了类似的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有软件看门狗等东西。 您必须有一个专用硬件看门狗计时器、一旦启用、该计时器就无法关闭。 用户必须在安全装置窗口内提供密钥以防止复位或 NMI 关闭。