This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:main.cpp 中显示未解析符号的任务定义。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734434/rtos-ek-tm4c123gxl-task-definition-in-main-cpp-showing-an-unresolved-symbol

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 论坛:

我不熟悉 TI-RTOS 和 Tiva C。我计划将 C++与 TI-RTOS 配合使用。 我在以静态方式创建任务时遇到问题。 我将在 main.cpp 中提供任务定义。 我收到以下错误

警告#10229-D:输出段".data"是指加载符号"[Task 函数名称]"、因此无法压缩;压缩"lzss"会被忽略

当我在.map 文件中搜索时。 我发现[任务函数名称]是使用地址 UNDEFED 分配的。

我尝试在 main.cpp 中动态创建。 代码正在干净地编译、并使用一些已定义的地址检测[任务函数名称]。

我的问题是、我们无法将.cpp 与 TI-RTOS 组合使用。 如果是、我们可以说我哪里出错了。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 extern "C"{....}中将任务定义括起来