This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:VIL 和 VIH 最小值和最大值解释

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734485/tms570ls0332-vil-and-vih-min-and-max-interpretation

器件型号:TMS570LS0332

您好!

我对 Hercules 微控制器上数字输入的电压阈值有点困惑。

数据表指示了以下阈值:

您能否确认、一旦输入电压高于2V、TI 便会让 TMS570LS0332解释逻辑1、并且 一旦输入电压低于0、8V、TI 就会让 TMS570LS0332解释逻辑0?

我提出这个问题是因为在 MSP430上、它是不同的:

 我推断、在采用3V 电源的 MSP430上、只要输入电压高于2、25V、MSP430就会解释逻辑1、 并且只要输入电压低于0、75V、MSP430就会解释逻辑0。

提前感谢您的确认。

此致、

JDM