This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:XT2启动问题-需要考虑的参数

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734303/cc430f5137-xt2-startup-problems---parameters-necessary-to-consider

器件型号:CC430F5137

我的客户在减小封装尺寸后遇到26MHz 晶体振荡器的启动问题。 在使用以前的晶体进行实验时、问题消失了。 为了做出正确的选择、我们应该查看典型晶体振荡器数据表中的参数是什么?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、负载电容必须在规定的值内、ESR 必须低于 CC430数据表中规定的值。