This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:HalCoGen 不能 n#39;t Generate rtp.c

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734315/tms570ls3137-halcogen-doesn-t-generate-rtp-c

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HalCoGen 04.06.00

Code Composer Studio 8.2.0.00007

TMS570LS3137

我正在尝试 将某些 RTP 引脚配置为通用 I/O、并一直遵循 与 此处所述的过程类似的过程。 但是、出于某种原因、HalCoGen 似乎不会生成 rtp.c 文件。 它确实创建了 rtp.h、并且似乎也正确配置了引脚多路复用设置。 没有 rtp.c、因此没有 rtpInit()函数可用。 我已经保存了 HalCoGen 项目并多次生成代码、但是文件不在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我忘记选中 HalCoGen 中"Driver Enable"选项卡上的"Enable RTP driver"框。 现在一切都好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Hugh 的反馈!

    此致、
    米罗