This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:tcpEcho 示例以太网

Guru**** 2560650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676049/rtos-tm4c1294ncpdt-tcpecho-example-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生,

我正在尝试为 TI-RTOS 实现 tcpEcho_TivaTM4C1294NCPDT。 我在控制台中收到以下消息、我卡在这里。 我不知道下一步该做什么。

闪存中的 SS
启动 TCP 回显示例
系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看 ROV 中的任何 SysMin 内容。
服务状态:DHCP:   已启用 :000          
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :000

请告诉我如何继续。

2另请说明如何使用 用于数据传输和接收的\packages\examples\tools\tcpSendReceive?

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已将电路板连接到 LAN? 应从网络上的 DHCP 服务器获取 DHCP IP 地址。 您应该会在控制台上看到下面打印的内容。 您的 DHCP 服务器将租用一个 IP 地址。 请注意、您的 IP 地址可能与我的 IP 地址不同。  

    系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看 ROV 中的任何 SysMin 内容。
    服务状态:DHCP:已启用:000
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:000
    网络已添加:IF-1:10.219.15.9
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:017

    一旦您知道 IP 地址、您就会进入 PC 命令窗口并键入  

    >tcpSendReceive 10.219.15.9 1000 1 -s100

    当 TCP 数据包回传后、您将在终端窗口中看到如下消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    我已通过以太网将电路板连接到 PC。 是否需要将其连接到 LAN 网络?

    此致,

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是指将电路板直接连接到您的 PC 吗?

    您需要将 PC 和电路板连接到同一网络。 如果您在家工作、则应该有某种类型的路由器、路由器背面通常有几个以太网端口。 您需要将 PC 和电路板连接到背面的以太网端口。