This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TI Cortex M4访问外部闪存

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734012/tm4c129encpdt-ti-cortex-m4-access-external-flash

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好、

使用 TM4C129ENCPDT 作为主处理器。

我还通过 SPI 总线使用4MB 的外部闪存访问。

 

作为制造阶段的一部分、我正在寻找一种方法来轻松地对外部闪存进行编程并将数据刻录到外部闪存中。

我注意到、LMFlash 只能访问内部闪存、不能访问外部闪存(有助于 SPI)。

 

我的问题是:

1.      是这样,还是有一种“秘密”的方法来使用 LMFlash 来访问外部闪存?

2.      是否有其他工具可以通过同一接口刻录外部闪存(读取/写入)?

3.      在不首先将程序刻录到内部闪存中的情况下,建议采用哪种方法?

 

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Shlomi Yehezkia"]

    1.      是这样,还是有一种“秘密”的方法来使用 LMFlash 来访问外部闪存?

    2.      是否有其他工具可以通过同一接口刻录外部闪存(读取/写入)?

    3.      在不首先将程序刻录到内部闪存中的情况下,建议采用哪种方法?

    [/报价]

     LMFlash 编程器不能用于对外部闪存进行编程。 请查看 TivaWare 实用程序库用户指南中关于 SPI 闪存编程的第18章。  /docs/SW-TM4C-UTILS-UG-2.0.pdf. 外部闪存只能由 MCU 通过 SPI 接口进行编程。 如果 MCU 未首先使用固件进行编程、如何对外部闪存进行编程?