This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS:RM44L520APZT

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/733201/hercules_safety_mcu_demos-rm44l520apzt

器件型号:Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS

您好!

在用于 I/O 引脚的 RM44L520AAPZ 中、用作内部上拉或下拉电阻的硅电阻值是多少(以欧姆为单位)?

您还可以发送 I/O 引脚的原理图/方框图吗?

在 MSP430F 系列中、环境温度(25C)下为20K。  我正在寻找类似的答案。

谢谢、此致、

Denise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denise George:
    实际上、该上拉/下拉不是电阻器(在器件中实现电阻器并不容易)。 在本例中、上拉/下拉实际上是一个电流源。 这就是指定电流的原因。 根据 Vccio 等效电阻、可以计算出。 在建议的工作条件下,Vccio 的标称值为3.3V。 在这种情况下、20uA 上拉/下拉的等效电阻为165kOhm、100uA - 33kOhm。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意指定的拉电流范围。 20uA 典型拉电流的最小值为5uA、最大值为40uA。 100uA 典型拉电流的最小值为40uA、最大值为195uA。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    是的、我确实阅读了数据表、并且能够根据上拉电流强度反向计算电阻、 然后我可以使用该电流强度在 最坏的情况下对器件的整个温度范围进行分析。

    我只是想获得 一个与 MSP430F 系列一样的硅电阻器电阻值、而不是我必须使用的电流强度估算值来手动计算电阻。

    问题已解决。  再次感谢。